This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:TPS40210-Q1的查询反激式。

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, TPS40210-Q1, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957945/tida-00281-inquiry-fly-back-of-tps40210-q1

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件: TPS40210-Q1TPS40210

你好

我 对  TIDA-00281中的反激式电路有疑问。

在 TIDA-00281中使用 TPS40210-Q1的反激式电路的最大输出电流是多少?

2.您能否为下面的反激式电路提供 PSPICE 文件?

3. 如果12V 时的输出为0.5A、您能否提供参考设计?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您考虑使用 TPS40210。   我们支持该器件的专家目前已不在办公室。   

    根据 TIDA-00281文档、最大输出电流似乎为250mA、但我们的专家可以在下周回来时再次检查。

    PSpice 模式可从 https://www.ti.com/lit/zip/slvm863获取、该模式是时域模型、您可以将其配置为反激式。

    关于12V 时的0.5A、您可以重复使用相同的设计、但如果变压器不支持该电源、则可能需要更新。   我们的专家也将研究这方面。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    除了 Youhao 的回答之外、我还会与参考设计的设计人员核实该模型的相关信息、但我希望我们不会有该模型。

    请在 此处查找变压器规格:e2e.ti.com/.../2364.Wurth_5F00_750315511.pdf

    您可以观察到、饱和电流为2.2A、这会根据您要使用它的输入电压限制输出功率。

    请添加您的设计应具有的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    在 TIDA-00281中、没有适用于整个 TPS40210电路的模型可用。 将仅提供您可以在 TPS40210产品文件夹中找到的型号。