This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PMP9522:如何增加最大电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/959027/ccs-pmp9522-how-to-increase-maximum-current

器件型号:PMP9522

工具/软件:Code Composer Studio

您好、E2E、

我想在下一个产品中加入半导体的类似固态继电器电路。 它将立即具有200A 的峰值电流。
我找到了 PMP9522。
我想使用和修改该设计。 我可以从 TI 获得建议吗?

如果增大了最大电流、则应使用极低的 Ron FET。 但它具有高 Qg。

如果此设计使用具有高 Qg 或并联的 FET、我是否需要高电流驱动栅极驱动器?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGuy、

    推挽控制器 UCC2808仅提供脉冲变压器两端的栅极电压;
    在 Q1/Q2、这里不是 SMPS 的典型 kHz 栅极驱动。

    这意味着、这样的继电器、机械结构固态、 不能在 kHz 区域工作、
    这些 FET 几乎处于"静态"开/关模式。

    我很确信您可以使用更强大的 FET、因此 Rdson 更少、Qg 更少。
    UCC2808在200kHz 时从具有恒定占空比的预稳压输入12V 中切换开环、
    基本上生成 Vin = Vout -但在脉冲变压器 T1上提供隔离。

    一旦启用控制器、内部栅极驱动器就会打开变压器绕组、
    在次级侧生成12V 电压、此 Vgs 将导通 Q1/Q2。
    禁用控制器会停止开关、12V 压降、R4 100k 会使栅极放电、Q1/Q2关断。

    因此、微型 SMPS 的输出电压只是打开和关闭 Q1/Q2;
    该电路也适用于更强的 FET。

    此致、Bernd