This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:过热设计-需要澄清

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957575/tida-01486-overheating-design---need-clarification

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件: THS3095

您好!

我的客户刚刚收到他们新构建的 TIDA-01486 AFE 板、并闻到"热组件"的气味。

当大信号通过 RX 部分时、10欧姆电阻器 R39-R42可能会向保护二极管提供高达安培的电流、放大器 THS3095变得非常热。

问题:-为什么 R39-R42不是100欧姆或更大? 它是否是一个拼写错误、应该是10kohm?

在这些位置、我们不能让我们的头围绕10欧姆的选择标准。

请澄清 a.s.a.p.

谢谢。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在使用 TIDA-01486执行测试时未发现任何过热问题。  R39-R42是10欧姆电阻器。 已使用这些电阻器值执行仿真和测试、可以从 仿真模型 和 用户指南中查看结果。  

    THS3095输入端的信号是什么?

    您还选择了什么作为 Vbias 信号?

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    收发器上的信号约为8Vpp。

    对于钳位应用、它必须很强。

    MSP430FR6047EVM 的 Vbias 为3.3V。

    为什么 您在二极管之前选择这么低的电阻值?

    /M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低电阻值已根据 仿真模型选择 并在测试期间确认。

    不过、可以选择更高的电阻值。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致

    GIO