This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53647:PSpice 模型不适用于 TI 的 Cadence PSpice

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957458/webench-tools-tps53647-pspice-model-does-not-work-in-cadence-pspice-for-ti

器件型号:TPS53647

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试从 TPS53647获取 PSpice 模型、在 PSpice for TI 中工作、但由于以下错误消息、我无法进行仿真:

-------- 信息(ORPROBE-3209):仿真配置文件:startup_SetVID-Simone ---

INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...

**配置文件:"startup_SetVID-Simone"[ c:\cadences\pspiceti\share\Orcad\examples\pspice\ti\tps53647_pspice_tran\tps53647_pspice_tran

读取和检查电路

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U7.x_FET.XnfetHS.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U7.x_FET.XnfetLs.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U8.x_FET.XnfetHS.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U8.x_FET.XnfetLs.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U9.x_FET.XnfetHS.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U9.x_FET.XnfetLs.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U6.x_FET.XnfetHS.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

信息(ORPSIM-15453):型号 X_U6.x_FET.XnfetLs.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

电路已读入并检查、无错误

错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的输入模型

运行已中止

许可证退房时间          =      20.64

 

总作业时间(使用解算器1)  =      3.45

 

INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

 

除了获得一些有关如何解决此问题的反馈外、 我还请求将 TPS53647模型纳入 PSpice for TI 库的下一次更新、以便在没有第三方限制的情况下使用。

型号 URL:  www.ti.com/.../slum465

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertram、

    我正在努力将模型放入 pspice 库中。 我将检查我是否可以对上述错误执行任何操作。  

    顺便说一下、作为 TI 员工、我认为您无论如何都可以访问完整版的 pspice。 离线向我发送电子邮件,我可以向您发送链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertram、

    我今天收到一条消息、表示该车型已被批准添加到维修厂。 我不确定何时可以访问它、仍在等待反馈。

    将离线跟进如何创建供客户使用的参考原理图。