This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10936:双开关反激式转换器

Guru**** 2767465 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10936, PMP10200, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/958047/pmp10936-two-switch-flyback-converter

器件型号:PMP10936
主题中讨论的其他器件: PMP10200LM5021

大家好、


你好。  


我们的客户正在寻找一款适用于双开关反激式转换 器的控制器、我们已推荐了 PMP10936参考设计。 但是、它们需要一个交流输入为185VAC - 530VAC 的电源、提供36VDC 的输出(大约10至20W)。 我们是否有任何其他参考设计或单片芯片满足这些要求?

提前感谢您的帮助。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    对于该低功耗范围、标准反激式转换器将使其成为;
    查看 PMP7958或 PMP10200、这两种 HV 设计。

    LM5021/5022等控制器是合适的、但 QR 控制器则是如此
    UCC287k 系列将在所有效率和方面提供改进
    更好的轻负载效率。
    此外、UCC287k 系列还提供初级侧调节;
    因此、您可以避免使用光隔离器来闭合环路并确保安全
    这里有些钱。 如果允许输出电压的3%容差
    变压器专为 PSR 而设计。

    我检查了我们的数据库、没有符合您要求的设计。

    此致、Bernd