This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010039:AMC1306M05的反相模拟输入

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957120/tida-010039-inverting-analog-input-of-amc1306m05

器件型号:TIDA-010039

大家好、

我对 TI 参考设计 TI-DA010039中的电网电流感应电路(AMC1306M05)有疑问。

查看原理图(TIDA-010039_Power CardE4_Sch.pdf)、AMC1306M05的反相模拟输入(AINN)未连接到 AGND (GND_AMCx)、如下所示。

 

但是、查看数据表(SBAS734C)和用户指南(tiduej5.pdf)中的原理图示例、AINN 连接到 AGND、如下所示。

为什么这些未连接到 AGND (GND_AMCX)?  它实际上是否连接(短接)到 MMBZ33VALT1G 中被称为"DNP"的部分的 AGND (GND_AMCX)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、AINN 引脚应连接到 GND_AMC1以获得正确的结果。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回答。

    尽管我认为存在设计错误的风险、但您是否有修改参考设计原理图的计划?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经对其进行了修改、并将在2-3周内在线发布。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    非常感谢您的快速响应。

    我想等待它发布。

    此致、