This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:设计特性

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7282, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957961/pmp7282-design-challanges

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件: LM5116

大家好、  

这是客户请求、与https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/943795/3496463#3496463上的主题相关

"

我们以 PMP7282参考设计为例进行了自己的设计。 但我们遇到了与 SW 引脚相关的信号问题。

问题:我们将开关频率降低至50K。 因为控件变得非常热。 当我们读取 SW 引脚时、将连接产生的信号。 要实现正确的 PWM、需要做些什么?

"

提前感谢

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您的开关波形没有任何问题。 短路脉冲和振铃是由于轻负载下的断续传导模式(DCM)操作所致。 当负载电流小于电感纹波电流的1/2时、三角电感纹波电流变为零、导致同步整流器关闭。 振铃是由于电感器和 MOSFET 开关电容中的循环电流引起的。 只有当您将负载增加到电感纹波电流的1/2以上时、才会发生连续导通模式(CCM)运行。  

    降低开关频率或电感器值将导致在更高的负载电流下发生 DCM、因为有更多的纹波电流。 增大开关频率或电感值将导致在较低的负载电流下出现 DCM。 在将负载增加到 DCM 边界以上之间、会发生方波开关模式下的 CCM 运行、且无振铃。

    使用二极管整流开关稳压器时、DCM 运行始终在轻负载下进行。 一些同步控制器具有 MODE 引脚、可在轻负载或 DCM 运行时选择强制 CCM。 LM5116具有一个可调节 DCM 阈值的 DEMB 引脚。 请阅读数据表第7.4.1节"软启动和二极管仿真"中的注释。 在某些情况下、控制器有可能缺省为二极管仿真模式。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务