This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21516:正在吹扫感应电阻器... 此参考设计是否需要隔离变压器? 它是否需要在负载下运行?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/953904/pmp21516-blowing-the-sensing-resistor-does-the-reference-design-need-an-isolation-transformer-does-it-need-to-operate-under-a-load

器件型号:PMP21516

您好!

我将 PMP21516参考设计用作我为音频放大器创建的电源的基础。 我到目前为止已经在板上打开了3个0.075欧姆感应电阻器。 令人兴奋的是、只要打开我的放大器、我就不希望它着火。 有人能帮我理解原因吗?

我在 KiCAD 中进行设计、并使用了由 JLCPCB 制造的电路板。 我应该知道这个设计有什么吗?

我添加了一个稳压器、该稳压器从24V 电源轨降至5V、但即使在拆焊该部件后、电阻器仍会弹出。 我在下面的官方原理图正上方附上了原理图。

任何想法都很棒!

谢谢、

Peter

image.png

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是否可以再次尝试附加文件? 它们未显示在上一个帖子中。

    您使用的是多大尺寸的电流感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    噢、我很抱歉。 我将再次尝试连接它们。

    我使用的是0.075欧姆电阻器。  A109790CT-ND。

    感谢您的回复!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    A109790CT-ND 封装尺寸为0805、额定功率为0.25W。 我最初认为它无法在启动期间处理电流。

    参考设计原理图显示了1206电阻器、但如果您查看测试报告中的图像、R8看起来更接近2512封装尺寸。 我建议使用更大的封装电阻器。 0805应太小、无法在100W 输出时处理电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我已将上述电阻替换为该电阻 器696-1679-1-ND、这是一个2512尺寸封装、具有3W 功率处理能力。

    我还并联了两个2A 保险丝(总共为4A、对吧?) 在系统开始时、这两个都发生了故障、但电阻器没有。 该参考设计上似乎有一个2A 保险丝。

    如果系统上没有负载、您知道我如何确定开关电路将经历多少启动电流?

    非常感谢您的帮助!!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我不相信您通过将保险丝并联来获得4A 额定值。 电阻的变化可能会使二者之间的电流失衡、从而导致电流快速连续出现故障。 本参考设计中使用的保险丝具有延时时间、可在短时间内处理>2A 的电流。

    请让我通过一些计算返回给您。

    您可以查看的一件事是增加启动时间。 您可以增大软启动电容(C203)或启动电阻(R101)。 您可以在 LM5021数据表中阅读有关此内容的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是我的最新设置:

    感应电阻:0.075欧姆3W 2512

    软启动电容:470nF 0805、从100nF 0805更改为100nF 0805、数据表使用220nF 电容作为默认值。

    电路保险丝:单路2A  

    结果:检测电阻器弹出、但电路保险丝未弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您的输入电压是多少? 您是否看到控制器在启动期间切换? 故障发生前是否存在输出电压?