This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050000:电源序列

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050000, LM3881, TIDA-01480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956650/tida-050000-power-sequence

器件型号:TIDA-050000
主题中讨论的其他器件: LM3881TIDA-01480

尊敬的 TI 团队

客户尝试参考 Artix-7的 TIDA-050000电源电路、并被问及电源序列。

TIDA-050000具有以下配置、但我无法在应用手册中确认有关电源序列的说明。


实际使用 TIDA-050000时、是否需要为每个电源 IC 的电源序列准备单独的序列 IC 或 FPGA 板?
此外、它是否是由外部电阻器控制的形式、如下图所示?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    TIDA-050000设计的目的是可以连接到包含 FPGA/SoC 的"主板"PCB、在本例中为 Artix-7。

    我们期望每个 FPGA/SoC 的定序会有所不同、因此没有一种"一刀切"的方法可以工作、并假设定序需要在主板上进行。 在这种情况下、您确定的上拉电阻器和电容器将标记为 DNI。 下拉电阻器应保持在电路板上、以便在首次加电时使使使能引脚保持低电平状态。

    更一般而言、您可以通过3种不同的方式对电源设计进行排序:

    1. LM3881或类似 IC
    2. 始终开启的 MSP430或类似的 MCU、如果已经在电路板上用于内部管理
    3. 手动配置、结合使用 R-C 延迟、二极管和比较器/监控器

    我不记得板对板互连上是否有5V 引脚、但如果没有、则应为 VIO、需要单独启用 VIO 轨。

    您在 TIDA-050000设计中看到的是选项3的简化版本、其中包含可针对加电时序进行调整的 RC 延迟(断电时序不会以相同的方式控制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢您的回复。

    让我再检查一个要点。
    是否可以认识到执行 TIDA-050000 (或 TIDA-01480)电源序列需要使用以下技术之一?
    -在连接到 TIDA-050000 (TIDA-01480)的主板上使用 FPGA 执行电源序列
    -对包括外部序列 IC (LM3881等)的另一个电路实施电源序列

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Y.Ottey"]-在连接 到 TIDA-050000 (TIDA-01480)的主板上使用 FPGA 执行电源序列
    -对包括外部序列 IC(LM3881 等)的另一个电路实施电源序列[/引用]

    是的、或者您有第三个选项:R-C 延迟、这是在 TIDA-050000板上实现的简单选项。