This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65HVD230:SN65HVD230信号线路电容选择

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956633/webench-tools-sn65hvd230-sn65hvd230-signal-line-capacitance-selection

器件型号:SN65HVD230

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用的是 SN65HVD230DR、发现数据手册中没有 C7、C8、C9的描述、在查阅一些材料后、我没有找到相应的描述。 如何选择这些电容器值? 请推荐一些值以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这些电容器用于 CAN 总线信号滤波、并且可能因应用而异。

    对于 C7、要使用的电容范围需要为4.7nF 至100nF。 该电容器用于拆分端接配置中的电阻器 R7和 R8、是 CANH 和 CANL 的低通滤波器。

    C8和 C9是额外的滤波、可直接在 CANH 和 CANL 引脚上进行接地。 它们的值范围从10pF 一直到150pF、最大的决定因素是总线上有多少个节点。 如果您有许多节点(10个以上)、则需要使用较低的电容、以便在收发器驱动显性信号时不会使 CAN 总线信号负载。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、