This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:用于便携式化学分析的 DLP NIR 光谱仪特性与放大器;应用

Guru**** 2753455 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/956566/tida-00554-dlp-nir-spectrometer-for-portable-chemical-analysis-feature-applications

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:DLP2010

您好!


我是一名化学家、所以我的问题很笼统、可能会导致论坛不合适、

在互联网上查看时、我发现了用于化学分析的 TI NIR 光谱仪
用于构建低成本 FTIR。

我的问题与应用程序扩展的功能有关:

1) 1)在传输模式和 ATR 模式下工作的可能性是什么?
具有比漫射反射率更高的信号的优势。

2) 2)改进后的系统如何将波长范围扩展到25微米
这将涵盖中红外、并将增加分析化学应用的应用。

提前感谢您提出这一一般性问题

此致
Roberto Cantoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我相信 DLPNIRScan Nano EVM 可以针对 FTIR (傅里叶变换红外)应用进行修改。 EVM 随附反射照明头。  

    需要将其替换为专用的采样处理单元、以实现传输和 ATR 模式。 我不知道 回声系统是否提供此类适配器/照明头。

    您可能希望联系我们的第三方合作伙伴来设计和开发照明/适配器。

    www.ti.com/.../design-service-providers.html

    扩展波长- DLP2010 DMD 支持高达2500nm 的波长。 但是、该 EVM 设计为仅支持1700nm 的波长。  要支持高达2500nm 的波长,它将需要全新 的设计和新的光学 组件。

    此致、

    Vivek