This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:有关 TIDA-01243的 FW 的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955578/tida-01243-question-about-fw-for-tida-01243

器件型号:TIDA-01243

大家好、

我想使用可以从以下链接获取的 pjt 文件。

我尝试使用应用程序自定义工具 v6.11来打开 pjt 文件。 但是我无法打开。

能否告诉我如何打开此 pjt 文件?

此致、
Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    6.1.1版应该起作用。 当您尝试打开项目时、您会收到什么错误或消息?

    我建议使用"Import Settings from Project"选项而不是加载工程、因此、如果使用早期版本的 GUI 工具创建工程文件、则在使用新版本时将根据该版本进行配置。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    非常感谢。

    如果使用"Import Settings from Project"选项、我可以打开。

    BR

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    没问题、很高兴我能提供帮助。

    谢谢、

    哈里