This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:三相交错运行降压/升压模式输出电流纹波

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955754/pmp21529-3-phase-interleaving-operation-buck-boost-mode-output-current-ripple

器件型号:PMP21529

我想使用三相交错方法来实现此参考板中描述的拓扑。 我能够使用研究论文中的公式计算通过输出电容器的升压模式纹波电流。 我也想计算降压-升压模式输出纹波电流。 我知道交错的纹波电流消除效应、我想通过每个相位的纹波电流将作为传统降压/升压转换器进行计算。 如何计算三相的组合纹波电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们没有用于计算电流纹波的工具、请在互联网上搜索、希望您可以在那里找到一些有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosheng、您能告诉我该参考板的降压/升压模式运行是否确实与传统降压/升压转换器一样进行了分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请阅读设计指南、第6.3节显示了降压/升压模式