This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01090:全双工模式

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01090, NA555, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955560/tida-01090-full-duplex-mode

器件型号:TIDA-01090
主题中讨论的其他器件: NA555SN65HVD3082E

尊敬的团队:

客户正在寻找全双工模式解决方案、并从 TI 网站找到 TIDA-01090。

但本应用手册是半双工模式。 我们能否为全双工模式应用同时使用两组 TIDA-01090进行设计?

如果是,对于全双工应用,我们是否需要4*NA555? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我只想问几个问题、以便我更好地了解该应用。

    • 您是否希望为此使用特定的 RS-485器件(因为 SN65HVD3082E 仅为半双工)?
    • 您是否希望使用两线制全双工接口或四线制接口?

    最棒的

    Danny