This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:有关 TIDA-01243的问题

Guru**** 2527020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS53318, TUSB321, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955306/tida-01243-question-about-tida-01243

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件: TPS53318TUSB321TPS25910

大家好、

我的客户使用 TIDA-01243来了解使用 USB Type-C 进行的数据传输(包括 DP 交替模式)

您能支持以下问题吗?

端口 J30为电路板供电、并通过 TPS53318为 J29供电。  因此、J29的最大接收功率仅为10W、因为 TPS53318仅提供5V。 我的理解是否正确?

他们希望 TIDA-01243具有 FW。 是否可以为此电路板提供 FW?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    TPS53318、TPS25910和 TUSB321将 J29限制为最大15W (5V @3A)。 需要使用 PD 控制器和升级后的电源路径来提供大于15W 的功率。  

    2.可通过以下链接找到最新的 Mini Dock 项目文件。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢!

    BR