This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5060:LM5060

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS1663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954794/webench-tools-lm5060-lm5060

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: TPS1663LM5069

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

将 Vsense 电阻器更改为1.5k、以将所需的 Idsth 设置为6.4A。 器件未在仿真中打开。 当输出端的负载为5A 时、请告诉我仿真中是否缺少任何内容、如果 Vsense 电阻器值为9.09k、则效果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    您是否能够从2A、3A、4A 负载开始?

    您能否分享有关您的系统和应用要求的更多详细信息? 您是否需要 Q100器件?

    您是否需要过流和短路保护?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢您、我也无法从2A、3A 和4A 开始、我使用此器件进行过流保护。

    因为我正在调试 LM5060、可能不需要 Q100。

    谢谢、Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    好的。 请压缩并分享仿真文件以查看。

    对于非 Q100要求、我们建议使用 TPS1663器件。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    以下是文件。

    谢谢、Raje2e.ti.com/.../lm5060.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    在启动期间、负载电流将为 Cout*dvout/dt + Vout/Rload。 如果此总和超过您设定的电流限值、器件将出现故障超时并且无法成功启动。

    您必须 (1)增大电流限制或(2)降低斜升速率(栅极上有额外的电容)并设置更高的计时器电容、以支持更长的启动时间、因为 Vout 斜升速率较慢。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议、当我增大计时器电容时、启动成功、但此时如何确认 MOSFET 的 SOA。  

    谢谢、Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    LM5060不是提供保护的理想选择。 应将其视为 OVP 控制开关和针对缓慢上升过载的过流保护。 FET 没有短路保护、没有 SOA 保护。

    为此、请使用 TPS1663或 LM5069  

    此致、Rakesh