This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00026:TIDA-00026、BQ2000 EVM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00026, BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954765/tida-00026-tida-00026-bq2000-evm

器件型号:TIDA-00026
Thread 中讨论的其他器件: BQ2000EVM

有人能告诉我 TIDA-00026 (显示无法订购)和 BQ2000EVM 之间有何区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

      没有区别。 有关文档和供货情况、请参阅 BQ2000EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00026特性说明之间似乎存在一个相互矛盾的信息、其中说明它可以支持#节串联电池:1至25S (https://www.ti.com/tool/TIDA-00026 支持多达4节锂离子电池或10节镍镉电池/镍氢电池、用户可针对其他电池数进行编程。

    我正在使用镍氢电池、需要一个能够为12节米欧姆电池充电的充电器(14.4V 标称电池电压、所需的最大充电电压为18.8)。

    我的后续问题是 BQ2000EVM 最多可支持多少节镍氢电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

      由于外部电阻器配置设置了充电调节电压、因此 EVM 只能支持最高电压。 EVM 已装配了高达10S 的电阻器、因此默认情况下无法支持更多电阻器。 您只需根据数据表中给出的公式更改电阻器配置。