This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:优化的布局

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954308/tida-01168-optimized-layout

器件型号:TIDA-01168

您好!

请告诉我是否有有关"TIDA-10068:板尺寸信息"中提到的优化布局的信息、2019年1月22日。

"我在  具有31 x 51mm 额定 CCA 最先进功率级的工作中使用 LM5170-Q1进行了实验设计。 600W。 此外、 LM5170-Q1的模拟控制 功能位于四层 PCB 上、单侧元件放置位置为62 x 51mm。 我将准备好发布2018年第2季度的数据。"

-Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  
    我从未成功在 TI.com 上发布过该设计。 我的任务和团队优先级在最终确定设计时发生了变化。 我将使用个人信息与您联系。 请在 E2E 论坛上接受请求的连接。

    此致、Jiri