尊敬的所有人:
我已经在 PCB 中实现了 TIDA-01093,但 AFE 使用的 Bq7693002和 Bq7693006似乎不稳定。
我认为他们在 AFE 中有一些问题。
因为在运行24小时后、AFE 会向电芯电压读数添加偏移。
如果取出电池并重新安装、相同的偏移量将变为零。
为什么会出现这种行为?
是 AFE 问题吗? 还是硬件或软件?
请评论一下。
Rohit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我已经在 PCB 中实现了 TIDA-01093,但 AFE 使用的 Bq7693002和 Bq7693006似乎不稳定。
我认为他们在 AFE 中有一些问题。
因为在运行24小时后、AFE 会向电芯电压读数添加偏移。
如果取出电池并重新安装、相同的偏移量将变为零。
为什么会出现这种行为?
是 AFE 问题吗? 还是硬件或软件?
请评论一下。
Rohit
您好!
是的、软件可能是一个问题。
但是、如何确保硬件、AFE 或软件存在问题?
为了得到答案,我移除并重新安装了一个电芯 C19,但如果软件可能有问题,在去重估中删除电芯 C19后,可能无法降低其值。 但情况并非如此。 在调试中、我发现电芯 C19的值在下降。 因此我确认软件可能不会产生问题。
但仍然不确定软件是否有责任?
另外,要与共享,在重新安装单元 C19微控制器后,读取时不会显示偏移值。 这意味着在取出电池之前、微控制器读取的电池 C19的偏移量约为30mV、但在重新安装电池偏移量后消失。
附加 Excel 工作表以供参考。
时间-下午1:40 3-11-2020 | |||||
电池 | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 | Delta = Fluke -软件 |
C1 | 3.575 | 3.571. | 3.52. | 3.53. | 0.045. |
C2 | 3.573. | 3.573. | 3.57. | 3.572. | 0.001. |
C3 | 3.582 | 3.582 | 3.57. | 3.579 | 0.003. |
C4 | 3.576. | 3.575 | 3.57. | 3.575 | 0.001. |
C5 | 3.581. | 3.580 | 3.57. | 3.575 | 0.006. |
C6 | 3.572. | 3.575 | 3.56. | 3.565 | 0.007. |
C7 | 3.578 | 3.577 | 3.57. | 3.572. | 0.006. |
C8 | 3.5774 | 3.573. | 3.57. | 3.572. | 0.002 |
C9 | 3.575 | 3.5774 | 3.56. | 3.569. | 0.006. |
C10. | 3.568 | 3.568 | 3.56. | 3.565 | 0.003. |
问题11. | 3.528 | 3.526. | 3.54. | 3.545 | -0.017 |
C12. | 3.516 | 3.515. | 3.5. | 3.509. | 0.007. |
问题13. | 3.546 | 3.546 | 3.54. | 3.542. | 0.004. |
C14. | 3.553. | 3.552. | 3.54. | 3.545 | 0.008. |
C15 | 3.557. | 3.556. | 3.54. | 3.549. | 0.008. |
C16. | 3.554. | 3.556. | 3.57. | 3.571. | -0.017 |
C17. | 3.553. | 3.553. | 3.57. | 3.5774 | -0.021 |
C18. | 3.543. | 3.542. | 3.56. | 3.565 | -0.022 |
C19. | 3.545 | 3.544 | 3.56. | 3.566 | -0.021 |
C20. | 3.546 | 3.543. | 3.56. | 3.566 | -0.02 |
此外、TIDA-01093设计中使用的 U7 I2C 隔离器会永久通电、因为我使用了不同的 AFE 器件。
Bq7693003和 Bq7693006