This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093的定制原理图与放大器;PCB 布局

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954249/tida-01093-customised-schematic-pcb-layout-of-tida-01093

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的德克萨斯州:

我已经使用 TIDA-01093参考设计准备了定制 PCB 布局和原理图、有什么可以评论的吗?

PCB 布局由 Altium 制成、是4层 PCB。

请参阅+12v、+5V_AND I2C 总线、UART 和 CAN 总线路由。 另请参阅 AFE 部分的接地倾倒。 如果有任何其他意见、请帮助更正。

Rohite2e.ti.com/.../432822_2D00_L_2D00_EX29.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    一般而言、我无法为您的设计提供工程服务。  TIDA-01093是根据其免责声明提供的供您参考。  我不知道它是否适合您的设计、或者您的修改是否有效。  

    我没有看到 BQ76930s 的原理图实现存在结构问题。   

    • U1 REGOUT 仅连接到 CAP 和测试点。  不确定您是否打算将其用作电源、但它似乎未连接。  您有 U10、因此它可能是预期的。
    • U10由堆栈顶部为基于 GND 的电路供电。  顶部 BQ76930提供 VCC_U、因此顶部电池的漏电速度往往快于下方10个电池。  
    • C30和 C31为10uF、这是一个非常大的值、可能会导致平衡期间的趋稳问题和电压误差。 TIDA-01093的设计人员未阐明该值。 1uF 输入电容在平衡过程中还可能会显示一些电压测量误差、参考设计中通常使用较小的值。  
    • 您需要将 D2的底部和 R6的右侧连接到 GND。
    • 最近有人评论说 Q46的设计破裂。  D46将峰值检测 C20上的瞬态、您可以考虑是否需要从 C20到二极管的滤波器、以及是否要使用该电压为 Q49和 Q52/Q53电路馈电。  TIDA 的工作原理如其测试结果所示、请考虑您的环境是否需要或受益于变化。
    • 很难提供有意义的反馈。  我确实注意到 C23和 C25似乎离 U1很远。  通常、您希望 IC 的信号传播到达其滤波电容器、并在到达 IC 引脚之前进行衰减。  这也适用于可能被过滤到网络的信号、例如 IC 的 VC5X 或 BAT、您希望通过滤波电容器的信号在 IC 引脚之前到达较大的 VC5X/BAT 滤波电容器。  由于尺寸的原因、如果您需要在 IC 上使用较小的高频电容器来补充远离的大电容器的滤波、则应考虑这一点。  

    如果您对 其他 TI IC 有疑问、如果该器件的数据表或其他设计资源中未涵盖该器件、您可能会向论坛提出相关问题。

    希望这对您有所帮助。