请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01093 主题中讨论的其他器件: BQ76930
尊敬的德克萨斯州:
我已经使用 TIDA-01093参考设计准备了定制 PCB 布局和原理图、有什么可以评论的吗?
PCB 布局由 Altium 制成、是4层 PCB。
请参阅+12v、+5V_AND I2C 总线、UART 和 CAN 总线路由。 另请参阅 AFE 部分的接地倾倒。 如果有任何其他意见、请帮助更正。