This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010045:CSD18541F5 MOSFET 的推荐替代产品

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5, CSD18543Q3A, CSD17313Q2, CSD17571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/954225/tida-010045-suggested-alternate-to-csd18541f5-mosfet

器件型号:TIDA-010045

大家好、TI、

我正在使用 TIDA 010045和 TIDA 01471参考设计构建 IEPE 接口。 我可靠地手动焊接到原型。  

您是否可以更轻松地将封装中的 MOSFET 手工焊接到 TIDA 010045设计的恒定电流源中使用的 CSD18541F5 60V N 沟道 FemtoFETTmMOSFET?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的联系。 是的、FemtoFET 可能难以手工焊接。 我在下面提供了 FemtoFET SMT 指南的链接、其中包括一些返工说明。 易于手工焊接的 FET 封装包括2mm (Q2)、3.3x3.3mm (Q3)和5x6mm (Q5、Q5A、Q5B)的 SON 封装。 此外、我假设您不需要60V FET。 了解 CSD17571Q2、CSD17313Q2和 CSD18543Q3A。 遗憾的是、TI 未在 SOT23或类似封装中制造任何 FET。 希望这对您有所帮助。 如果您需要更多信息、请随时答复。