主题中讨论的其他器件: BQ76930
尊敬的所有人:
请参阅随附的 TIDA-01093原理图、此处位于上 AFE 部分(电芯11至电芯20)此处、电芯-12用作 MosfetQ46的输入、而 MosfetQ46反过来为 U7隔离器提供电源。
同样,对于上 AFE 电池11的唤醒用于为 MOSFET Q49栅极供电,我也觉得电池11直接用于供电。
因此、AM 计划将 Q46输入和 Q49输入替换为5Vdc-5Vdc 隔离式新隔离式电源、以比低 AFE 更快的方式对上 AFE 电池放电。
如果出错请给我纠正、或向我提供有关比低 AFE 电池更快的高 AFE 自放电的评论。(我使用了20s1p 电池。) 为 TIDA-01093电路板供电。
Rohit