This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25606:BQ25606 STAT LED 在充电模式下闪烁一会

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/953263/webench-tools-bq25606-bq25606-stat-led-blinking-for-a-while-during-charging-mode

器件型号:BQ25606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们发现 BQ25606 STAT LED 在充电期间有时会闪烁一段时间。

我们发现、如果电池电压高于 CV 电压、则如果 VTS 低于 VT3、BQ25606 STAT 将以1Hz 的频率闪烁。

当 VTS 高于 VT3时、STAT LED 停止闪烁

这是什么类型的故障?

这是我们的设计参数。

充电电流设置为1.8A。

充电电压设置为4.4V。

ILIM 设置为1A。

电池组使用的是47k 欧姆 NTC、而不是10k 欧姆。

并将 T1设置为0C、将 T5设置为50C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    适用于电池充电器的 Webench 工具已停产。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../857843和 e2e.ti.com/.../3172299。

    谢谢、