This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/953228/pmp20859-questions

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好!

我想问为什么 R35配置为27.4k 欧姆? 这与 TPS2372数据表中建议的24.9K 欧姆值相矛盾。

谢谢、

Sith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sith、

    第1页上的半 FET 桥具有驱动低侧 FET 的电阻分压器(例如 R3/R8)。  这些电阻器在检测期间消耗电流、并作为与 R35并联的阻抗出现。  R35的值会增加、以使 PSE 看到的检测电阻保持在25k 欧姆。  如果您使用二极管电桥或全 FET 电桥(分立式或集成式)、则可以将 R35改回24.9K 欧姆。

    谢谢、

    David