This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ79616-Q1:BQ79616

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/953399/webench-tools-bq79616-q1-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们的团队需要器件 BQ79616的示例代码。 我们有 BQ79606的示例代码。 但是、由于我们正在基于 BQ79616开发硬件、因此 TI 提供的基本固件软件非常受欢迎。

如何实现相同的效果? 请建议。 非常紧急...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、  

    这通过称为 MySecure 的单独门户共享。 请联系您当地的销售团队/现场应用工程师以获取访问权限。

    此致、

    Leslie