This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01386:缺少 MSP430FR5959的固件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959, TIDA-01386, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/953129/tida-01386-firmware-for-msp430fr5959-missing

器件型号:TIDA-01386
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5959PGA460

您好!

关于参考设计 TIDA-01386、在 TI Designs:TIDA-01386具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计中的第30页第6项中、请参阅 TIDA-01386的设计文件。 但它没有可下载的软件或固件。 可以帮帮我吗? 它是 MSP430FR5959的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PGA460 GUI 用于对 PGA460中的数据进行编程和读回。

    谢谢

    Giovanni