This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740

Guru**** 2752755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, PMP6712, UCC29002, TMS320F28335, UCC28951, OPA378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/942368/pmp8740-pmp8740

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: PMPUCC28950PMP6712UCC29002TMS320F28335UCC28951OPA378

尊敬的 Roberto:

你过得怎么样? 希望你能从假期回来…

我们准备了两个 PMP8740电路板、测试功率高达2kW。  在并联它们之前、我们需要尝试在 PMP8740和 LM5170EVM 板之间进行电流共享。 同样、我需要您为下列查询提供输入:

我们能否在 J18封装引脚1处使用 Schoktty 二极管(100V、100A)、即在负载之前。 使用 二极管的原理是在并联 PMP8740和 LM5170EVM 板时阻断反向泄漏电流。 可以这么做吗? 如果是、我们是否应该更改补偿环路?

在共享时、我们希望 PMP8740板以 CC 模式运行、同时作为一个分步过程、我们希望从  各个板(PMP8740和 LM5170EVM 板)的最小到最大电流额定值开始共享。 在这种情况下,更改 R50是否足以设置 Iref?

请尽快回复

此致、

Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    我很好,谢谢:我希望你们也做得很好! 假期很棒!

    如果在负载上串联一个肖特基二极管、则无需更改补偿、因为当二极管导通时、实际上是有关功率级传递函数的短路。

    另外、对于第二 个问题、您答对了:您可以通过更改 R50的值来为电流环路设置不同的基准。

    在我的设计中、Iref 由 微控制器提供的 PWM 进行修改、如您所知。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    PMP8740和 LM5170EVM 板之间的电流共享工作正常。 对于2.5kW 负载、PMP8740共享70%、LM5170EVM 共享30%。  感谢您的参与。

    目前、我们使用的是电阻负载、我们以 APP 的阶跃来切换负载。 4A。  我们是否可以将步长增加到10A。 即、我们希望以10A 为步长而不是4A 的步长来加载 PMP8740板。 是否会导致任何问题?

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    感谢您的更新:我很高兴看到您正在继续进行测试。

    如果您有一个工作电流共享电路、您也可以将步长增加至10A。

    只需 确保在负载开关期间、每个转换器中都没有危险的输出电流。 为此、您应该在输出端添加一个电流探头、并在转换期间检查两个电流是否都没有尖峰。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我需要您的输入来并联两个 PMP8740板。

    请查找附件。 对吗? 请建议...

    应该为 PFC 控制器做些什么?

    请尽快回复。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还有两个绝望的 PMP 板。  因此、我们必须通过短导线连接两个控制器 UCC28950。 它会产生什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

     您展示的一个主全桥和一个次级全桥之间的连接看起来正确。

    从我的角度来看、只有将两个控制器放置在同一电路板上、或者控制器之间的距离也很小(毫米)时、这种连接才会很好。 如果您将控制器放置在几十厘米的距离处、恐怕信号会被噪声破坏。

    下面是并联两个 UCC28950但在同一电路板上发生的示例的链接、请参阅 PMP6712原理图:

    完整文档可从以下链接中获取:

    由于在您的情况 下您有两个独立的电路板、因此我建议使用 UCC29002 (负载共享控制器)数据表中介绍的并联技术或 PMP8740中采用的数字并联 I 来单独运行它们、并使用两个电压环路。

    关于 PFC 升压、无需进行任何电流或功率共享、因为它们连接到具有极低阻抗的主电源。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您提供这些文档。 它将会大有帮助...

    我们的时间已经过长、实际上无法尝试任何新的方法、例如使用单独的负载共享控制器或使用数字技术。

    我们拥有优秀的焊接专家、我们计划将板安装在尽可能靠近的位置。

    已连接-是2块板的大致安装。

    我们估计两个 SYN 引脚之间的总线长度为 app.10cm。

    值得一试吗? 请建议

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    电路板看起来彼此非常接近、因此可能可以正常工作。

    为了最大限度地减少 由导线捕获的任何噪声、请使用 RC 滤波器(使 次级控制器上的滤波器尽可能靠近 IC)提供一些滤波(从主转换器的 COMP 输出到第二个转换器的输入)。

    关于振荡器和同步、请检查信号在从一个板传输到另一个板时是否未损坏。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让你烦恼。 我找不到您...

    我们将主转换器的 EA+连接到从转换器的 EA+、从而移除从控制器的 D1和 D3。 Ea 和 COMP 引脚在主器件和从器件中均短接。

    因此、在哪里需要滤波器;在 COMP 引脚或 EA+引脚。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    无需道歉! :-)

    我不知道您移除了两个二极管。

    我建议遵循 我已发送 链接的 PMP6712原理图。 如果您参考此原理图、则误差放大器的输出可在 R30 (净光电耦合器)上使用、则有增益= 1 (R31/R32)的内部误差放大器、其中基准电压位于 U5的 EA+(REF1的一半)上。

    初级(主)转换器的输出现在是净 COMP1 (由 U5用于闭合环路)。

    COMP1的信息现在被发送到次级全桥控制器(请见 u11)、该控制器进入 EA+引脚。 正如您在这里看到的、已经有一个串联电阻器 R74、因此您只需要在 u11的引脚2和接地之间放置一个电容器、比如说470pF (与10KOhm 电阻器 R74一起构成~ 32KHz 的滤波器)。 之后、R75将 EA-连接到次级转换器的 COMP (增益为1)。

    这应该足以具有主/次级架构。

    如果您仍不确定如何连接主控制器、请向我发送您所使用的原理图的较大部分。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然感到困惑。

    在 PMP6712中、误差放大器(光电耦合器)的输出被提供给 EA-和 COMP 引脚。 EA+被馈送至一半 REF1。

    在 PMP8740设计中、U1A 和 U1B 的输出通过二极管 D1和 D3提供给 EA+。 对于主控制器和从控制器、我们采用相同的架构、移除了二极管 D1和 D3、将其 EA+与主控制器相连、即主控制器和从控制器的 EA+短接。 希望能清楚说明。 我们是否可以使用相同的器件?

    如果我们需要使用 PMP6712架构、我们应该交换正确的引脚。 即、U1A 和 U1B 的输出应进入 EA- 和 COMP 引脚、同时应为 EA+提供固定基准。 为什么不能使用 PMP8740方法本身?

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的粗略原理图;

    希望这可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    你是对的! 最后一个连接有效。 这里的重点是避免两个控制器的引脚 EA+之间的连接不会产生噪声。

    为此、应在 每个控制器中从 EA+和本地接地端连接一个本地电容器(220pF...470pF)。 为了对这两个电容器进行去耦、您可以在两个二极管 D1和 D3的每个连接处串联一个小电阻器(100欧姆)、不应将其移除。

    我创建 并附加了一个仅用于控制器部分的原理图。 滤波电容器和电阻器为 RF1、Rf2和 CF1、2Cf。

    此致、

    Roberto  

    e2e.ti.com/.../PMP8740-2KW-Rev_5F00_E-Full-Bridge-_2D00_-parallel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您提供原理图。

    但今天早上早些时候、当我们将电压增加到50伏以上时、我们实现了并联、从设备的次级 MOSFET 发生了故障。

    请查找失败的附件原理图。

    我在红圈中突出显示了这些变化。 这次、我们将主器件的 COMP 引脚连接到从器件的 EA+。 在上述情况下、什么会导致故障?

    此外、我们能否尝试永久禁用次级 MOSFET。  体二极管是否能够承受额定电流? 在大多数情况下、次级 MOSFET 中似乎会发生故障。

    请尽快恢复

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    有关并联的连接也很好。 我建议移除次级控制器中的电阻器 R2、因为它不起作用。

    恐怕您会在每个控制器的 SYNC 引脚中听到噪声、因此如果两个控制器不在同一电路板上、则很难使其正常工作。

    关于同步 FET、中到满负载时体二极管中的损耗过高、可能会导致故障。 您可以对转换器进行高达标称负载的10%...20%的测试、除非您使用肖特基二极管替换同步 FET、否则使用适当的散热器、您可能会达到满载。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的参与。

    在不使用 串行通信(UART)的情况下、我们可以实现并联。 即使用外部控制器(TMS320F28335) 、但不使用串行通信。  如果是、我们如何实现它。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    通过使用 C2000系列(如 F28335)、无需串行通信(UART)即可实现并联转换器。

    为此、您必须实时感应和 读取两个输出电流(最好是感应两个电感器电流)。

    由于它涉及软件、我实际上是一名模拟工程师、因此您可以将此请求发布到 C2000线程中。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    1) 1)我们今天根据您的建议尝试并联。 滤波器被添加到主器件和从器件的 EA+引脚上。 我们将转换器加载到高达6A。  共享是不平等的、即从器件3.75和主器件2.25。 差异的原因可能是什么。 差异似乎随负载而增大?  

    2) 2)滤波器是否会更改环路的补偿、这是什么会在共享中产生差异? 我们是否可以移除滤波器并进行检查?

    3) 3)请建议应如何处理主从器件的 SS/EN 引脚。 PMP8740设计不同于 SLUSA16D。 到目前为止、我们使用了825K 电阻器并将从器件的 SS 引脚接地。 主器件与 PMP8740保持相同

    4)而不是将主设备的 EA+连接到从设备的 EA+。 我们能否将主器件的 COMP IN 连接到从器件的 EA+引脚。 在这种情况下、我们应移除 PMP8740中的 C79 (连接在 COMP 和接地之间)。  

    请尽快回复。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    以下是我对您的观点的回答:

    1) 1)在低输出电流下、存在某种不平衡现象是很正常的:这是由于每个直流/直流级的峰值纹波电感器电流之间存在差异、再加上 UCC28951内部模块之间存在微小差异。

    2)否、只要滤波器引入的极点远离交叉频率(例如、极点频率为 FCO 的5...10倍)、滤波器就不会影响环路补偿。

    3) 3)在 主转换器中、软启动引脚应根据 PMP8740设计进行连接、而对于次级转换器、软启动引脚可连接到接地的小型电容器(1...10nF)并单独使用、 因为次级转换器也在软启动期间由主转换器控制。

    4) 4)是的、这也是正确的。 BTW、您可以在这里保留一个小型100pF 电容器、以避免一些噪声。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 将尝试在测试后了解明天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我们测试了今天共享高达35A 的电流-从18.5A 和主17.71A。 为此、我们使用了单个1 PFC 板+ 2 DC-DC 转换器板。

    当我们尝试与2个 PFC 板+ 2个直流/直流板共享时、PFC 板的输出电压在负载电流为6A 时从(380-384V)振荡。 问题可能出在哪里? 实际上,当单独测试 PFC 板时,输出电压存在差异-一个稳定在389V,另一个稳定在384V。 这是产生振荡的原因吗? 应将其调节为相等的电压、还是应更改 PFC 板上的任何内容?

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    我认为电流共享的性能很好、因为它在+/-2%以内(这里的平均输出电流为18.1A)。

    每个 PFC 的输出电压不应影响相应 DC/DC 级的调节、因此您在 PFC 级上有振荡对我来说听起来很奇怪。

    当然、您没有将 PFC 级的输出连接在一起、对吧? 如果是这样、则可能会导致振荡、甚至会导致该级发生故障。

    我可以想象 PFC 发生变化的唯一原因是直流/直流也提供振荡输出电流;在这方面、请通过将电流探头连接到示波器来分析 PFC 的输出电流来进行仔细检查。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会将 PFC 级连接在一起。

    到目前为止、我们为直流/直流级使用了2个独立的12V 电源、它们的接地端连接在一起。 这是一个问题。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    我想我理解两个直流/直流转换器的并联为何会出现一些问题。 原点可以是两个接地端之间的连接。

    我准备了一张草图、其中显示了两个直流/直流转换器的次级侧连接(将"1"命名为初级或主转换器、将"2"命名为次级转换器)、请参阅随附的文件:

    e2e.ti.com/.../PMP8740-PSFB-_2D00_-Ground-connections-to-avoid.pdf

    如您所见、您使用导线"A"将 GND1与 GND2连接在一起。 但是、当您在输出端并联两个直流/直流转换器时、您可以通过将 J8的引脚1和3连接到导线"B"和"C"来实现这一点。  

    如您所见、导线"B"和导线"A"短接了电流感应电阻器 R91-1和 R92-2。  

    理论上、这些电阻器上应该没有信号、并且不会在 Iout-1或 Iout-2上收集输出。 您可能仍然会获得这些输出、因为连接"A"和"B"的电阻相当或高于每个电阻器 R92-1和 R92-2的值。

    这意味着、您应该避免连接"A"、但当然、这是不可能的、因为您需要两个控制器 UCC28950共享 COMP 信号、因此只有一个接地(否则、CMP 信号将不可用)。

    在我的架构中、当我连接 PMP8740的多个模块时、我使用连接"B"和"C"、但我不将接地 GND-x 连接在一起。

    PMP8740设计为通过电阻器连接所有 GND-x (请参阅原理图第3页的 R123和 C98)。 这样、对于电流感应电阻器上的信号、模块之间不存在短路。

    让我们回到您的案例:在这里、为了能够同时连接所有 GND-x (导线"A")、我建议移动正输出(J8的引脚1)上的电流感应电阻器 R92。 如果这样做、您可能需要使用 INAxxx 系列中的高侧电流感应精密放大器替换连接到 R92的运算放大器。 如果您同意、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的参与。 然后很快返回给您。

    今天、我们测试了高达55A 的共享电流-从29.6A 和主25.5A。 差异增大了一点、但我们能够同时共享2个 PFC 和2个直流/直流转换器板。  输出电压也稳定在52V。

    我们计划在明天将电流提高到70A。 希望它能正常工作。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    今天我们测试了高达68A 的电路板:主器件33.2A 和从器件34.68A…… 我们几乎达到了单个电路板的满负载能力。 感谢您的全程支持。

    但是、当我们针对35A 的电流单独测试电路板时、TP6和接地之间测得的分流器输出约为1.735、而对于组合电路板、它上升至1.95V。  它达到电流限制、我们会听到嘶嘶声。  输出电压稳定在51V。 请对此进行评论?

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    我假设您采用的是 R92 = 0.2毫欧、u11上的增益(OPA378)= 165K/1K = 165。

    使用这些值、在35A 负载下、您应该得到(35A * 0.2毫欧)* 165 = 1.155V。

    我不明白为什么你得到不同的值。 如果确认了这一点、可能取决于我在上一个解释中解释的内容、即您将直流/直流转换器的两个接地端短接两次。

    另外、请检查并联(嘶嘶声可能表示转换器不稳定)是否通过在正输出端子上而不是在接地端使用 INA 放大器得到改善。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的参与。 抱歉、我忘记了提到、我们已更改增益以将单个转换器上的电流限制为40A。  OPA378的输出也根据计算得出。  

    到目前为止、一切都很好、预计会有小的嘶嘶声。 我们加载了几次转换器、它是稳定的。

    我们不认为这是因为共同点。 可能是 SYN 引脚在高负载时产生噪声。 有可能吗?

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    增益变化没问题、我理解您的观点。

    请检查在噪声持续期间您是否在 占空比中看到抖动、或者两个直流/直流之间的同步是否丢失。

    SYN 引脚可能会受到一些噪声、因此您可能需要保护连接免受其影响(请检查屏蔽电缆或双绞电缆是否起作用)。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    如何? 希望你们做得好。

    使用屏蔽电缆解决了噪声问题。 并联的 PMP8740板工作正常。 现在、我们有一个5kW 的工作电源。 以下单元组合用于5kW-1.75kW PMP8740+1.75kW PMP8740 + 750W LM5170EVM + 750W LM5170EVM。  

    感谢您的支持。

    下一步是通过逆变器对电感负载(电机)进行相同测试。 我们尚未组装背靠背 MOSFTES (Q12、Q17、Q30、Q31、Q29、Q20等)。 是否有必要。 请提供您的意见。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    我做得很好,谢谢...我希望你们也很好!

    我很高兴看到您解决了噪音问题。 您构建的架构非常复杂、我看到它运行良好、做得很好!

    如果您的负载是电池、我会保留背靠背 FET、也 用于反极性保护、但您的负载看起来是 逆变器、因此 您可以移除所有 FET。

    对于这种类型的负载、即使在制动期间有一些能量从电机流回所有直流/直流转换器的输出、您也可以考虑 UCC28950/51具有自动 DCM 检测功能、 这可以避免从直流/直流转换器的输出到输入的反向电流。

    无论如何、如果此能量足够高、您可能希望通过制动电路(可能是继电器+电阻器?)将其耗散 以避免 所有转换器的输出过压。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也很好...

    对于制动器件,我们会感应总线(输出)电压,并将其分流至制动电阻器。

    此致、

    Anbarasan R