This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010042:无法连接到目标

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943998/ccs-tida-010042-unable-to-connect-to-target

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF、 MSP430F5132

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的问题是将程序刷写到 TIDA-010042板。

我将硬件设计作为 TIDA-010042设计。

我使用了具有 MSP-FET430UIF 调试工具的 Code Composer Studio 来刷写程序、该电路板直接由具有3.5V 电压的 FET430UIF 供电

代码已成功构建。 当我尝试调试目标板(使用 MSP430F5132)时、CSS 抛出错误:"无法连接到目标"。

因此、我尝试 使用器件的外部电源、并将目标的 VCC 引脚连接到 FET (14引脚连接器)的 VCC_OUT 引脚(引脚4)。 但我仍然面临同样的问题。

我仅将14引脚连接器的4个引脚连接到目标器件

网络 FET
TEST/VPP 8.
RST 11.
TCK
TMS
TDI/VPP
DVCC 2.
GND 9.

有人能帮我解决这个问题吗、我不明白!

谢谢!

Yashoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接应该是

    请参阅 MSP430硬件工具用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、冬季、

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的回复。

    我使用的连接方式与图片中的连接方式相同、但我仍然面临相同的问题。  

    谢谢你。

    Yashoda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用以下连接?

    MCU FET
    TEST/SBWTCK 7.
    RST/SBWTDIO 1
    DVCC 2.
    GND 9.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、冬天、

    编程问题已解决。  

    我使用的是这些连接。

    网络 FET
    TEST/VPP 8.
    RST 11.
    TCK
    TMS
    TDI/VPP
    DVCC 2.
    GND 9.

    但是、正如 您提到的、我已经更改了其余和测试引脚、是的、现在没有错误。

    MCU FET
    TEST/SBWTCK 7.
    RST/SBWTDIO 1
    DVCC 2.
    GND 9.

    它显示如下 msg

    "MSP430: 闪存/FRAM 的使用为2952字节。 RAM 的使用为208字节。"

    非常感谢您的支持。