This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI:PSpice Unable to write to disk - Check permissions (PSpice for TI:PSpice for TI:PSpice 无法写入磁盘-检查权限)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/944024/pspice-for-ti-pspice-for-ti-pspice-unable-to-write-to-disk---check-permissions

器件型号:PSpice for TI

您好!

我遇到的问题与以下链接中描述的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/942262?PSPICE-FOR-TI-PSpice-Unable-to-write-to-disk-Check-permissions。

https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/934078?PSpice-install-issue

在尝试安装 PSpice TI 时、在输入电子邮件和访问密钥并按登录后、会显示"无法写入磁盘"。 检查&任务"。

请就此提供帮助?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    请检查您是否能够在 C:\Users\中创建新文件 \AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以写入此文件夹。

    C:\Users\юзер\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license\1.txt  

    我刚刚在此文件夹中创建了1.txt 文件。 问题是否与非拉丁语用户名有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    谢谢。 我不确定。 我们正在与开发人员进行检查。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们正与开发人员合作解决此问题。 我们将在下周为您提供最新的日程安排。

    谢谢、
    JC