This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:Kaspersky detection of "UDS:DangeroObject.Multi.Generic "

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937145/pspice-for-ti-kaspersky-detection-of-uds-dangerousobject-multi-generic

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:TPS782TLV700

您好!

在昨天(2020年9月1日)安装新版 TI-Spice 后、卡巴斯基立即检测并销毁了 orCEFSimpleUI.exe (包含在 data2.cab 中)中被视为病毒的对象("UDS:DangerousObject.Multi.General")。

我无法使用其他防病毒软件(如 virustotal.com)检查它、因为文件和存档已被删除。

在我尝试重新安装程序之前,项目经理和/或用户能否检查文件是否安全?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、感谢您关注 PSpice for TI。

    PSpice for TI 供应商已多次扫描软件、未发现病毒的痕迹。  

    您使用的是哪个版本的 Kasperksy 防病毒软件?

    是否可以从防病毒软件检索日志?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的版本是"卡巴斯基网络安全解决方案" 20.0.14.1085。

    签名会自动更新、背景扫描仪的首次检测时间为周一19:39 UTC+2。

    这不是公司版本(适用于 SMB)、因此我无法访问管理安全控制台(如端点)。

    我找不到提取日志的方法、它似乎是加密的。 如果您知道如何操作、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    我会将其提交给 TI 供应商的 Pspce 以获取他们的反馈。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我只是想告诉大家、PSpice for TI 供应商仍在分析您提供的信息。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    感谢您向我提供最新信息

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我假设您由于此原因无法完成安装、对吧?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JC、

    安装已完成、但卡巴斯基删除了两个文件、我更希望得到 TI 的回答、告诉我在运行程序之前此警报不是问题。 我稍后将尝试再次安装 PSpice-TI、但我现在不需要它。 这主要是为了交叉检查 Tina 结果。

    之前的版本可以正常工作、但考虑到结果令人困惑、我现在更愿意依赖于以下问题的测量:在 Tina、PSpice-TI、数据表和实验之间、TPS782和 TLV700 LDO 的负载暂态响应存在显著差异: 我可能犯了一个错误(使用不同的型号和设置进行了尝试)、但我无法进一步调查。

    让我们说这解决了我的问题。

    感谢您询问我是否仍然有问题。