This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00640:TIDA-00640

Guru**** 2545980 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/936488/tida-00640-tida-00640

器件型号:TIDA-00640

您好!

我喜欢使用 TIDA-00640参考设计来监控 串联和并联的各个太阳能电池板的电压和电流。

感谢您对以下问题的回答:

1.本参考设计是否适合 上述 应用?

2. 能否在"热"或"回路"线路上添加 MOSFET?

3.我是否可以使用工具来仿真设计?

我期待收到您关于上述三个问题的回复。

此致、

Raymond Koosha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    是的、此参考设计适合您的应用。 当电路由面板供电时、您可以在"热"或"重调"线路上添加开关。 目前没有模型可用于模拟此设计。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术人员:

    我将在一个串联串中使用10个太阳能电池板、并将使用9个 TIDA-00640模块。

    我在第2、第3和第9个模块上看到"接地"问题。

    请用 图表说明 如何在我的应用中实现此模块。

    期待听到有关上述主题的信息。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我不理解这个问题。 由于通信是无线的、因此每个面板都可以处于其自身的接地电位。 您需要将 PV IN+和 PV IN-连接到电池板端子。 之后、PV OUT+和 PV OUT-成为电池板的端子。 您建立的任何串联/并联连接都只能连接到这些端子。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    当两个面板串联连接时、以及当您想要在第二个面板(第一个面板顶部的面板)的 PV+和 PV-之间连接另一个模块时
    那么您对地有问题。 为什么? 这是因为、第二个面板的 PV-位于第一个面板的 PV+上。 这意味着、我们可能需要为顶部面板固定接地。

    我希望问题现在有道理。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我想我们将讨论不同的配置。 正如我对该设计的理解、每个面板需要一个 TIDA-00640。 那么、无需担心任何面板的单独接地电位。 对于任何外部连接、端子为 PV OUT+和 PV OUT-。 各个面板都有自己的浮动接地。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个修正-我们可以决定需要将多少个面板组合在一起进行监控。 例如、我们可以将两个串联/并联的面板作为一个单元、并为此使用一个监控电路。 现在、它成为单个单元、任何进一步的连接将仅在单元级别。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    两个面板以串联或并联方式连接时没有问题。 问题在于连接了两个以上的设备。

    我对 TI 的问题是:

    当 TIDA-00640连接到10个面板串联串的每个 PV 面板时、它是否可以工作?

    我确实看到 PV 电池板2、3、...和10模块的参考接地有问题。

    我希望这是清楚的、并希望 TI 能保证他们的产品能够在我的应用中工作。

    谢谢、

    Raymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我不是代表 TI 作出保证的授权人员。 我只能说我作为系统设计人员的个人身份。 确保 TI 器件正常运行的文档是数据表。 如果器件在数据表中指定的限值内运行、它将起作用。

    我认为 TIDA-00640适用于每个面板具有一个电路的应用、前提是外部连接仅与电路的输出端子相连。

    此致、

    Salil