This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00449:可以"#39;t CONNECT TIDA-00449与 MSP-EXP430G2ET、未知器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939661/ccs-tida-00449-can-t-connect-tida-00449-with-the-msp-exp430g2et-unknown-device

器件型号:TIDA-00449

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将 MSP430 Launchpad 上的 SBWTDIO、SBWTCK、3V3和 GND 引脚连接到 TIDA-00449板。 当我尝试刷写电路板上的给定固件时、我会看到"MSP430:连接到目标时出错:未知器件"。 已尝试刷写 Launchpad 上的 MSP430、它工作正常。  

使用 Launchpad 为 TIDA 板供电是否存在问题? 该电路板未连接其他电源。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、  

    关于这些问题、您可以尝试以下流程:  

    1) 1)确保 SBWTDIO 和 SBWTCK 正确连接;  

    2) 2)您可以使用示波器测试3V3是否稳定;

    3) 3)将 launchpad 与 PC 和 TIDA-00449板重新连接;

    请告诉我它是否起作用。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管用。 我检查了上述建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果3.3V 是稳定的、它应该工作。 如果这没有帮助、我建议您捕获 SWTCK 和 SWTDIO 波形、打开另一个仅关于您正在使用的 MSP430 IC 的 E2E 主题。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。  

    我从 launchpad 中取出 IC、并将 DIP 封装中的 SWCLK 和 SWDIO 连接到电路板上的 IC 引脚。 这有效地绕过了用于编程的板载电容器和电阻器、并在 LaunchPad 上使用了这些电容器和电阻器。 这样、我就可以识别 IC 并对其进行编程。

    谢谢。