This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无首选器件型号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC25600, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/944713/webench-tools-no-preferred-part-number

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC25600

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TI 团队、

我正在为我的电源设计获取 LLC 谐振控制器。 设计规格为输入:390Vdc、7A 输出:65Vdc、40A。

请向我推荐哪种 LLC 控制器适合我的输入和输出。

谢谢  

Raja a.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    对于2.6kW 输出、您将需要全桥拓扑。 我建议查看采用全桥配置的 UCC25600。 或者、您也可以考虑相移全桥拓扑。 如果您可以接受此拓扑、请查看 UCC28951。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    根据 UCC25600的数据表、这很好、它适用于100W 至1KW 电源。 我的输出是否正常

    您能不能与我分享应用手册或参考设计。

    您也可以向我推荐其他解决方案。

    谢谢  

    Raja a.r   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    100W 至1kW 是半桥 LLC 的典型范围。 不过、我曾看到过此控制器用于额定功率为3.2kW 的全桥 LLC 的情况。 UCC25600被宣传为半桥控制器、因此遗憾的是、在使用全桥 LLC 设计此控制器时、我们没有太多的支持材料可以使用。  

    相移全桥是另一种拓扑结构、适合在此处考虑、非常适合您的设计要求。 本页包含一些有助于完成功率级设计过程的良好支持材料:www.ti.com/.../UCC28951-Q1  

    此致、

    本·洛夫