This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01420:驱动5 hp 电机

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01420, TIDA-00914
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/944847/tida-01420-drive-5hp-motor

器件型号:TIDA-01420
主题中讨论的其他器件: TIDA-00914

大家好、  

客户希望确认 TIDA-01420参考设计是否能够驱动5hp、三相、220V/460V 感应电机、前提是他将在不进行修改的情况下制造 PCB。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    电机驱动单元的总功率能力取决于死区时间、开关频率、峰值电流等各种变量、并且在很大程度上取决于与其相连的电机的物理特性。 此外、本 TI 参考设计的目标是演示栅极驱动器的性能。 实际相电流能力或输出功率能力不属于这一范围。

    但是、为了更好地了解此电路板的潜在输出功率功能、请参阅 TIDA-00914。 此设计使用相同的功率级 PCB 以及 IGBT 模块 CM100TX-24S (100A)、这也是 TIDA-01420的选项之一。 此 TI 参考设计的重点在于演示基于 AMC1306的电流感应性能。 同样、这也不会对输出功率能力产生决定性影响。 这只是这些 TI 参考设计的范围之外。

    此致、

    Michael