This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:TIDA-01513继电器额定电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/944383/tida-01513-tida-01513-relay-voltage-rating

器件型号:TIDA-01513

您好!  

更新后的 TIDA-01513设计何时发布时、您是否已更新 ETA? 如果不是很短、您能否在数据表准备就绪前至少发布更新的原理图?

如果没有可用的器件、您可以回答以下问题:

我们的理解是、1462041-7 (U6&U7)继电器的最大额定电压为220VDC、仅适用于高达400VDC 的测量? 那么、为了测量高达1000Vdc 的电压、我们需要用隔离式开关替代它吗? 您能否推荐这样的开关或其他解决方案、最好是基本原理图?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berkay、

    您对1462041-7不支持1000V 等高电压应用的理解是完全正确的。 我们建议改为使用我们的新器件。 您的项目计划是什么? 我想检查此部件是否符合您的时间安排。

    我通过消息向您发送了一份更新的原理图、其中包含新器件、因为该器件尚未发布。 请将其保密。 谢谢。