This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61236P:TPS61236PRWLR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943732/webench-tools-tps61236p-tps61236prwlr

器件型号:TPS61236P

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试在 Webench 中创建定制电感器、但我意识到在创建和保存新器件后、某些参数未显示在电感器列表中(例如:IRMS、公差、尺寸、高度)。 此外、在使用更改输出电流等新参数重新运行仿真后、新电感器消失、无法在电感器列表中找到。 我想创建 TDK 电感 器 SPM5030T-1R0M。

我的2A 和3A 设计附在这里:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=71F33CB5EFEE3F3F

 

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2F39609970010719

请帮助我解决此问题。

此致、

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    请注意、当您创建定制电感器时、我们不会显示电感器的参数。 但是、如果您选择实际的电感器、则会显示所有参数。

    您可以使用您选择的电感器运行模拟。 但是、当您在选择电感器后更新输出电流时、将再次使用默认值选择组件。 您可以先更改输出电流、然后搜索所需的电感器。

    对于指定的 TDK 电感器、如图所示编辑电感器限值并搜索相应的器件型号。

      

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我的操作与您提到的相同、但无法在列表中找到新器件。

     SPM5030T-1R0M 不正确、这就是我尝试创建自定义部件的原因。  列表中的 SPM5030T-1R0M 显示 IRMS=6.4A、但数据表显示 IRMS=10.1A。  

    product.tdk.com/.../info

    我 编辑电感器限值(IRMS=10.5A)并使用相应的器件型号进行搜索、但找不到相应的器件型号。 请提供建议。

    BR、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    请找到以下步骤来选择电感器。

    1) 1)创建设计并单击电感器、然后选择 Choose alternate 选项。

    2)单击编辑选项

    3) 3)按如下所示编辑限值  

    4) 4)按图示搜索您的电感器。

    5) 5)点击"Select"以选择电感器

    我已经与电感器 FYR 共享了该设计。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    SPM5030T-1R0M 由 TI 定义、可轻松找到。

    正如我在前面提到 的、SPM5030T-1R0M 的 IRMS 不正确(6.4A 而不是10.1A)。 随附的数据表:

    product.tdk.com/.../info

     我尝试使用 IRMS=10.1A 来定义一个新的电感器。 首先、在保存新器件之前、我收到一条警告、指出10.1A 大于建议的8.5A、然后我保存它(可能是这里的问题)。

    第二、我执行与您提到的相同的过程、但找不到新器件。

    尝试在电流输出= 2A 的情况下运行仿真、然后根据所附的数据表 IRMS=10.1A (将其命名为 RAMIN123)创建一个新的电感器。 然后运行一个输出电流=3A 的新仿真、并尝试选择一个替代方法并搜索新的电感器 P/N (RAMIN123)。 如果您能找到它、请告诉我。

    此致、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我们已根据数据表更新了电感器 IDC 额定值。 但是、至少需要两周时间才能在网站上进行反思。

    关于第二个查询,当您创建自定义电感器时,自定义零件将保留,直到您运行新设计。

    更新条件以创建新设计后、先前创建的电感器将被删除、您需要使用您的电感器规格再次创建器件。

    此致、

    阿图尔