This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:TMS320F28027在运行期间复位

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TIDA-01168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943951/tida-01168-tms320f28027-resetting-during-operation

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

我们正在为我们的应用运行稍作修改的 TIDA-01168软件。 现在 TMS320F28027的 XRS 引脚上只有一个4.7K 上拉电阻器。 软件禁用 BOR。 我们看到、在降压模式下、在负载和空载测试期间、大约60us 的随机复位。 我们无法解释根本原因。 如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ponsonby Rivers、

    根据 XRSn 脉冲持续时间、我怀疑看门狗装置发出复位信号。  查看在禁用看门狗后复位是否消失。

    Tommy