This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656 &放大器;LT6201运算放大器&放大器;AD9655 ADC 型号?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943923/opa656-lt6201-opamps-ad9655-adc-models

主题中讨论的其他器件:OPA656

我现在是第一次尝试 PSPICE、但我看不到任何组件模型库、例如 TI、Cadence 或其他制造商器件。  我 以前运行过 LTSPICE、现在在 PSPICE 中捕获了部分原理图、但在完成设计之前、我需要 OPA656和 LT6202运算放大器和 AD9655 ADC 的 PSpice 兼容模型。  请告诉我如何找到 PSpice、并展示这些器件以及其他器件、即 ADC 的可用功能。

谢谢。。。

 子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaughn、

    您使用的是 PSpice for TI 还是 PSpice 的完整版本?  

    不确定您提到的 ADI 器件、但您可以在"Design tool & Simulations"选项卡下下载 OPA656的 PSpice 模型。 文件如下:

     

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 PSpice for TI。  感谢您提供该文件。  我在哪里移动它、以便 PSpice 看到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaughn、

    请按照本视频中显示的步骤操作:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该视频确实很快播放。  是否有我可以单步执行的文本版本?  ~、OPA656是一款 TI 器件、但它似乎未显示在 μ C/Windows (C:)/Cadence/PSpiceTI/PSpiceTI/Lib 子目录中;即在 PSpice for TI 安装随附的 I unzipped library.zip 之后。  我是否使用视频中的相同步骤下载并安装您发送的模型文件、即使它是 TI 器件?

    很抱歉、所有问题。  我必须问他们、但在我浏览过一次之后、我就可以了。  再次感谢

     --子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Vaughn、

    虽然这是一个较旧的文档、并不是专门针对 TI 的 PSpice、但同样的概念应该适用:

    是的、您现在需要对 OPA656使用相同的过程。 我们仍在努力更新 PSpice 的库、以包含所有较早的器件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    子、

    如果您使用的是 PSpice for TI、请在出现提示时接受库更新。 您将能够在器件搜索中找到 OPA656模型并打开同一项目、而无需单独下载。

    此致、
    JC