This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:LM5022 -适用于汽车 HEV/EV 应用的400V 直流链路电容器预充电器参考设计(PMP21735)

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21735, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943745/webench-tools-lm5022-lm5022---400-v-dc-link-capacitor-pre-charger-reference-design-for-automotive-hev-ev-applications-pmp21735

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP21735

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

在"适用于汽车 HEV/EV 应用的400V 直流链路电容器预充电器参考设计(PMP21735)"的参考设计中、使用了 LM5022控制器。

如果您可以向我介绍  上述设计(PMP21735)的 TINA TI 参考原理图、我需要进行相同的仿真、那将会大有帮助。

此致、

Umesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    我们没有特定于 PMP21735的 TINA 仿真模型。 您可以在产品页面上找到 LM5022的通用 TINA 和 PSICE 模型。

    对于开关电源设计、我们通常使用 SIMPLIS 进行内部开发。 如果您想要 PMP21735的 SIMPLIS 模型、请发送电子邮件至 robert.sheehan@ti.com。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    感谢您关注 LM5022。 我认为我们没有该特定设计的仿真原理图。 但是、您无需从头开始构建。 请在此处查看 TINA 反激式参考设计

    https://www.ti.com/lit/tsc/snvmb66

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城