This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能电池板的电源管理

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B, TIDA-00640, CSD19531Q5A, CSD19533Q5A, LM5066, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/942017/power-management-for-solar-panels

主题中讨论的其他器件:CSD18532Q5BTIDA-00640CSD19531Q5ACSD19533Q5ALM5066TINA-TI

您好、技术团队、

我正在寻找一个固态开关来安装在太阳能电池板的热侧、作为一个关断开关。

我找到了 CSD18532Q5B 60V N 沟道功率 MOSFET。

可以将其与 TIDA-00640集成吗?

欢迎所有评论和建议!

谢谢、

Raymond K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您关注 TI FET。 我未参与 TIDA-00640参考设计。 您能否分享有关应用和 CSD18532Q5B 要求的更多详细信息:最大电压、连续电流、短路电流和开关导通时的任何浪涌。 此外、您计划如何驱动 FET? 我必须估算稳态功率耗散、以确保封装能够处理它。 此外、需要在开通和关断期间检查 SOA。 我将添加指向有关 TI FET 封装 SOA 和功率耗散能力的一些有用信息的链接。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

    e2e.ti.com/.../how-to-select-a-mosfet-hot-swap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您回来。

    我想将此 MOSFET 用作连接到600W 太阳能电池板的路上的开关。
    它安装在太阳能电池板的热/正极导线上、用作快速关断开关。

    最大电流约为10A、电压可能为10V - 90V、最坏情况下。

    栅极驱动器是由微控制器控制的逻辑电平驱动器。  

    通过观察栅极电荷、可以看到该器件在5V 时完全导通。

    请分享您的想法、如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Raymond Koosha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    CSD18532Q5B 的最大额定 VDS 为60V。 如果需要支持90V、则应考虑最大额定 Vds 为100V 的 FET。 CSD18532Q5B 具有额定导通电阻、最低 VGS = 4.5V、可与5V 栅极驱动器配合使用。 请注意、在高侧开关应用中、漏极连接到输入电压、源极连接到负载(即源极未接地)、您必须提供大于输入电压至少4.5V 的栅极驱动电压。 这是因为当 FET 导通时、漏极和源极的电压大致相同。 如果您需要使用更高电压的 FET、我们所有的80V 和100V 器件都具有最小 VGS = 6V 的额定导通电阻。 您必须提供 VGS >=6V、否则我们无法保证 FET 的导通电阻。 如果您确实需要使用100V FET、我建议使用导通电阻较低但成本较高的 CSD19533Q5A 或 CSD19531Q5A。

    对于 SOA、我需要知道 FET 的导通和关断时序。 如果出现故障情况、您似乎尝试将其关闭得非常快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将 CDS19531Q5A 置于安全侧。 在这种情况下、我必须将栅极的5V 升压至6V。

    这就是我将连接它的方式、因此如果您发现不寻常的情况、请提供建议。

    MOSFET 的源极和漏极沿热线或正线连接。
    2.栅极连接在栅极和产生6V 电压的栅极驱动器之间。 我将使用一个与栅极串联的100欧姆电阻器来限制栅极的浪涌电流。

    3.还有其他需要考虑的吗?

    正如您正确地猜到的、这是一个在操作期间打开的开关、应在紧急情况下关闭。
    导通和关断时间为10ms 或更短。
    漏极电流约为10A、漏极和源极之间的电压为90V。 这是最坏的情况。

    此外,为了供您参考,此 MOSFET 将用于串联和并联 PV 串。

    请随时提出您可能遇到的任何问题。

    我已经查看了数据表中有关 SOA 的图10、但希望得到解释。

    谢谢、

    Raymond Koosha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的更新。 请参阅随附的。 您计划如何使用 FET? 栅极驱动器是以 FET 源极为基准(即浮动栅极驱动器)还是以接地为基准? 您如何推导栅极驱动电源、它是以接地还是以隔离式为基准? 我只想确保您正确驱动 FET。 正如我之前的响应中提到的、栅极驱动电压必须至少比 CSD19531Q5A 的输入电压高6V。 您能否共享您所使用的栅极驱动器的器件型号? 我想计算或仿真开关时间、以验证 SOA 内的运行情况。

    有关 SOA 和热插拔(与您的应用非常相似)的更多信息、请参阅我之前发布的博客。 我们可以使用图10来验证 FET 是否在 SOA 限制范围内运行。 对于给定的脉冲宽度、我们可以确定给定漏源电压的 SOA 漏极电流。 FET 可以支持在较短的脉冲宽度下支持更高功率的运行。  

    TI 使热插拔和高侧开关控制器(如 LM5066)在简单的栅极驱动器中提供了栅极驱动和保护特性说明。 高达80V 的电压很好。 我必须检查我们是否有任何支持高达90V 的电压的东西。

    e2e.ti.com/.../High_5F00_Side_5F00_Switch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    再次感谢您关注 TI FET。 查看我是否已充分回答您的问题、以及您的问题是否已得到解决。 我将再等一天、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请随时通过 e2e 再次与我联系。 周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的回答。

    我将使用该器件对原理图进行仿真、并查看其工作原理。

    TI 网站上是否有可运行仿真的仿真器引擎?

    此致、

    Raymond Koosha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们有2个仿真选项。 PSpice for TI 或 TINA-TI。 PSpice 是 Cadence 的完整仿真工具。 唯一的限制是、如果导入非 TI 模型、您只能查看3个波形。 如果您将所有 TI 与内置 PSpice 模型结合使用、则探头点的数量没有限制。 TINA-TI 也是基于 Spice 的仿真工具。 两者均可从 TI.com 下载。 请使用以下链接进行下载。