This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00449:TIDA-00449的流程图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943747/ccs-tida-00449-flowchart-of-tida-00449

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: BQ76940

工具/软件:Code Composer Studio


我参考数据表上的流程图绘制整个流程图。

我是否可以参考任何其他资源?

此外、是否可以轻松地将10S 固件更改为14S 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiheon、

    如果 TIDA-00449文档中不包含流程图、则不提供该流程图。  我不知道有其他资源。

    我不熟悉该软件。  如果电压作为块读取、则读取10个额外的电压数据字节、因为 BQ76940以顺序字节形式提供电压数据。 对于14个单元格、15个单元格中的14个单元格是不应使用的单元格、因此请跳过集合中的该值。  如果电压是单独读取的、则确保在同一事务中为每个单元格读取2个字节、该技术应该在代码中。  一旦新电池电压可用、请将其包含在处理中。