Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, CSD17483F4, TIDA-010014, OPA365
主题中讨论的其他器件: CSD17483F4、 TIDA-010014、 OPA365
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好。
我已经从您的参考设计 TIDA-010014中检查了线性 LED 驱动器、该驱动器使用 TLV9062和 CSD17483F4 MOSFET
在第一 个交流小信号稳定性仿真中、您使用以下电路在交叉频率为3.95MEG 时获得88.92的相位裕度
我了解补偿网络以及 L1和 C2用于直流和交流分析的事实、并将用作短路或开路、但 我想知道设计人员为什么使用70mV 的直流电压(图中的 V2) 注入 到运算放大器的同相输入(+)中?
对于这种稳定性测试、我们应该将同相输入(+)接地、我对吗? 添加此直流电源将改变开环增益、1/B 和电路的相位裕度的行为、并导致错误的稳定性分析。
如果我们将您为此设计提供的 TINA SPICE 文件中的同相输入(+)接地、我们可以肯定地获得完全不同的响应、并且具有非常不同的相位裕度、如下所示:
通常、任何小于或大于70mV 的其他值都将完全改变响应。
我是不是迷路了?
我们将感谢您的任何帮助。
谢谢