This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2214:PA2097NL & AMP;PA2096NL 数据表

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/941950/pmp2214-pa2097nl-pa2096nl-datasheet

器件型号:PMP2214

大家好、这是来自土耳其的 Ali。

我正在尝试了解此项目、我需要这些产品数据表(PA2097NL 和 PA2096NL)。 我在 Pulse 公司的网站和任何地方都找不到它。 您能否向我发送此产品的数据表或它们的替代产品。

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与设计人员核实一下、找到它并将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    o 键。 我正在等待该信息。 否则、您能否向我发送此项目仿真。 当我尝试设计此项目时、我会遇到相关错误。

    顺便说一下、谢谢您

    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表->土耳其语...
      • 创建新的单词表...
    • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个规格表是 attached.e2e.ti.com/.../1602.PMP2214-Forward-Transformer.pdf

    e2e.ti.com/.../7652.PMP2214-Forward-Inductor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个规格表是 attached.e2e.ti.com/.../5875.PMP2214-Forward-Transformer.pdf

    e2e.ti.com/.../8055.PMP2214-Forward-Inductor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    首先、感谢您的回复。

    有两个变压器被称为"PA2097NL 和 PA2096NL "。 这些变压器是否相同? 因为您感应了一个变压器板。  

    我也无法绘制该项目的仿真软件。 您是否为该项目为 Tina-ti 绘制了电路?

    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表->土耳其语...
      • 创建新的单词表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表->土耳其语...
      • 创建新的单词表...
    • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA2097NL 是电感器 L1、而 PA2096NL 是 PMP2214中的变压器 T1。

    在 TINA 仿真中、您应该从已知开始、以帮助减少对转换器仿真的调试。 可从 TI.com 找到以下内容

    SLUM154.TSC (834KB)- TINA-TI 参考设计

    SLUM292.TSC (183KB)- TINA-TI 参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢<3