This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53319:WEBENCH®︎工具/ TINA 工具/TPS53319

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/940452/webench-tools-tps53319-webench-tools-tina-tool-tps53319

器件型号:TPS53319

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

通常情况下,我们在无源负载或电子负载(电流阱)的情况下进行负载瞬态测试... 但是、当我看到德州 webench 工具和 TINA 工具(教程)时、有一个电流发生器或电流脉冲源用于在负载端进行与固定负载并联的负载瞬态仿真。

灌电流是我们通常用于负载瞬态的电流、我们不会将电流源用于负载瞬态。

您能不能建议我根据我的要求提供执行负载瞬态仿真的任何选项。

此外、如果有任何 TI 仿真工具可以选择设置负载压摆率以进行负载瞬态仿真、请告诉我

谢谢  

Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    TPS53319负载瞬态块由电阻负载和脉冲电流源组成、如下所示。 电阻负载设置负载瞬态曲线的较低值、脉冲电流源与电阻器一起设置负载瞬态的高电平值。

     您可以通过单击每个负载来根据您的要求更改脉冲电流源和电阻器的值。

    或者、您可以将 WEBENCH 启动仿真测试台导出到 TINA 中、并根据您的要求修改测试台。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回复。

    在中、脉冲电流源"SAVE"选项被禁用、因此我无法根据要求更改值。

    请检查并告知我。

    谢谢、此致

    Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    仅当标称值在最小值和最大值之间的指定范围内时、才会启用"保存"选项。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉再次打扰您。

    我仍然对负载瞬态仿真有一些疑问。

    1) 1)下面是我的负载瞬态规格设置图片,我已设置电流阶跃6A。

    但当我看到负载瞬态块时、较低的值设置为1A、较高的值设置为10A。 因此电流阶跃为9A。

    如果我将配置选项中的瞬态响应电流阶跃值从6A 更改为  5A 或7A 等其他值、则负载瞬态仿真块值 将保持不变。

    请告诉我  、配置选项中的瞬态响应电流阶跃选项出于其他原因?

    2) 2)如果我更新脉冲电流源中的任何值、它将成为0.0电流源我尝试运行仿真时、会弹出仿真失败消息。

    使用默认值、我可以运行仿真。

    我 增加了输出电容器并尝试了、但针对 任何定制值获得了相同的仿真失败消息。

    谢谢、此致

    Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    我们无法看到附加的图像。 是否可以使用工具栏中的"插入文件"选项再次附加图像。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    使用插入选项附加图像

    1) 1)下面是我的负载瞬态规格设置图片,我设置 了电流阶跃6A。

    但当我看到负载瞬态块时、较低的值设置为1A、较高的值设置为10A。 因此电流阶跃为9A。

    如果我将配置选项中的瞬态响应电流阶跃值从6A 更改为  5A 或7A 等其他值、则负载瞬态仿真块值 将保持不变。

    请告诉我  、配置选项中的瞬态响应电流阶跃选项出于其他原因?

    下面是负载瞬态模拟块值:

    2) 2)如果我更新脉冲电流源中的任何值、它将成为 0.0电流源 、  我尝试运行仿真时、会弹出仿真失败消息。

    使用默认值、我可以运行仿真。

    我 增加了输出电容器并尝试了、但针对  任何定制值获得了相同的仿真失败消息。

    谢谢、此致

    Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压配置为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    请您使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计、如下所示。

    您能否同时告诉我们您正在寻找的瞬态曲线?

    Iout 最大值=?

    Iout 最小值=?

    瞬态的上升/下降时间=?

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我已分享我 的 WEBENCH 设计、 下面是链接。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8D863D5D7C4629F0

    下面是我要查找的瞬态曲线、

    较低值(初始负载电流):- 4A。

    上限值:- 10A。

    上升时间/下降时间:2uS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    负载瞬态脉冲电流源存在故障。 我们已经修复了它、更改将在下周末反映在 TI.com 上。 但是、我们已根据您的要求创建了 WEBENCH 设计并仿真了负载瞬态测试台(请参阅第9页)。

    请查找 WEBENCH 设计报告。 e2e.ti.com/.../WBDesign12845.pdf

    请注意、负载瞬态配置如下

    由 电阻值设置的较低负载瞬态值:Vout/Iout min=5V/4A=1.25 Ω

    更高   的负载瞬态值由脉冲电流源的 I2以及负载电阻设置:Iout Max=Iout Min+ I2=4A+6A=10A

    上升和下降时间设置为2us。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的支持。

    与我共享的设计相比、WEBENCH 报告中输入和输出电容器的 ESR 值不同。

    您能否检查这一点、并在 共享设计中模拟负载瞬态测试台的值。

    谢谢、此致

    Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsha:

    请查找 ESR 值已更正的报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign12845_5F00_new.pdf

    谢谢、此致、
    Praveen