This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS560430-Q1:3.3V 输出电压/300mA 时输入电压为24V 时出现问题

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/937925/webench-tools-tps560430-q1-problem-with-24vin-at-3-3vout-300ma

器件型号:TPS560430-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 

我正在为教育项目开发 ESC (EtherCAT 从站控制器)。 它将在恶劣的工业环境中运行(而不是在汽车环境中运行)。

我选择了 TPS560430YFQDBVRQ1 (以及其他原因)、因为它很小、不需要外部肖特基二极管。

在数据表第16页中、此链接似乎不起作用:

https://webench.ti.com/wb5/WBTablet/PartDesigner/quickview.jsp?base_pn=TPS560430&origin=ODS&litsection=device_support

不是问题、它是一个新器件。 好的、我按照第15页中的说明操作

我对一些电路板进行了原型设计并制造了这些电路板、但我手工放置了一些器件、因此目前只焊接了电源电路、然后将电阻220欧姆的负载放置到 LED 上。 目前为止输入电压为12V、性能良好。 但它不适用于24V 输入电压。

那么、我的问题是(在这种情况下是否可以回答)关于电容器和电感器尺寸限制、在300mA 时、24Vin、3.3Vout 的电压值是多少?

帮助台建议我在这个论坛上寻求帮助、因为我在家工作(我想和其他人一样)、现在我的工作台没有工作范围。

基本原理图

 

四层  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    数据表第16页中的链接不起作用、我们将向相关团队报告此问题。

    以下是为器件 TPS560430YFQ 创建 Webench 设计的过程。

    步骤1:请使用 下面提到的器件 TPS560430-Q1产品文件夹链接访问 Webench 面板。   

    https://www.ti.com/product/TPS560430-Q1?keyMatch=TPS560430-Q1&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    第2步:提供所需的工作条件、然后单击"打开设计"、如下图所示。

    下面是针对报告的条件的 Webench 设计。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=C7D883BF5010949E

    您能否尝试使用 Webench 建议的电感器和电容器值、并告知我们报告的问题是否仍然存在。

    Webench 允许您通过单击"Simulate"来执行电气仿真、 并通过单击"Export"将 Webench 设计导出到 CAD 工具中、如下图所示。

    如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 、Umayal、
     
    当我在巴西时、需要一个月的时间才能获得电感器和电容器。 我会尝试一下、并在他们到达时通知您。
     
    谢谢你。
    此致、
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Umayal、Marco。

    Marco 请为 IC 所需的任何额外调试打开单独的线程。  

    这将确保将其路由至相应的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我可以确认它现在正在工作。

    这可能是我的失望。 我忘记在芯片下面放置过孔、它对反馈有影响、还是对其他东西有影响? 正如我在中看到的、增大电感值会降低开关频率。 好的。 它不会影响项目性能。

    我很感谢。 非常感谢。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marco。