This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IBIS 模型

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1662, OPA1664, TPS22919, TPS22960, TLV702, TLV7021, TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/942127/ibis-models

主题中讨论的其他器件:OPA1662OPA1664TPS22919TPS22960TLV702TLV7021TLV702-Q1

您好!

我最近使用一些 TI 组件设计了一个 PCB。 我浪费时间对 PCB 执行信号和电源完整性分析。 我需要以下组件的 IBIS 模型、因为它们在产品页面上不可用。

OPA1662

OPA1664

TPS22919

4. TLV702125

TPS7A0533

6. TPS22960

请帮助我找到上述组件的 IBIS 模型、或为这些组件推荐合适的替代 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、  

     每个器件的产品文件夹页面上都提供了仿真模型。  但是、对于您列出的器件、只有 PSpice 模型可用。  例如,OPA1662 https://www.ti.com/product/OPA1662 ,向下滚动到“设计和开发”部分,您可以下载 PSpice 模型。  

     请检查您列出的 TLV702125器件型号。  TLV702 LDO 系列和 TLV7021比较器系列、但两者都没有关联的 TLV702125。   

    在您的服务中、

    ~Leonard  

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    感谢您的快速回复。 是的、我确实看到了每个组件的 PSpice 模型。 但是、对于 SI 分析、我需要 IBIS 模型。 我将了解所有 PSpice 模型可以提供的内容。  

    我的错误、实际上是我所指的 TLV702-Q1系列。