This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20587:适用于基于 UCD3138的参考设计的 Fusion Digital Power Studio 文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939596/pmp20587-fusion-digital-power-studio-files-for-ucd3138-based-reference-designs

器件型号:PMP20587
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您提供使用 UCD3138器件的参考设计、并包含原理图、光绘文件、测试报告等、但我找不到相关的 Fusion Digital Power Studio 文件。 这些文件是参考设计不可或缺的一部分。 这些文件是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解 Fusion Studio 中一些拓扑的示例项目?  此外、如果运行的固件支持、Fusion Online GUI 将启动并显示 PMBus 命令。

    对于您所查看的参考设计、您是否对 Fusion Studio 的某个特定方面感兴趣?