This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54331:仿真错误

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/941606/webench-tools-tps54331-simulation-error

器件型号:TPS54331

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

 

客户尝试使用以下条件进行仿真、但发生了错误。

根据他们的理解、以下条件在数据表上是可以接受的。

 

输入电压:23V - 25V

输出电压:2V

输出电流:0.05A

 

是否由于 WEBENCH 的限制而出现错误?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki-San、

    请注意、对于上述情况、器件违反最小 TON 条件。

    请在下面找到计算结果。

    器件的 Minton = 130e-9

    Dutycycle_min= 0.036

    Fsw = 570e3

    Dutycycle_min/fsw = 63e-9、这小于最小 Ton。

    如果您需要任何东西、请告诉我。

    谢谢、此致、

    阿图尔