This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:修改24V-48V 输入和12V/20A

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939774/pmp9656-modifications-for-24v-48v-input-and-12v-20a

器件型号:PMP9656
主题中讨论的其他器件: PMP8861

大家好、

我的客户遵循 PMP9656并成功构建了适用于48V 至12/20A 应用的设计。
现在他们有一个新项目、希望将输入电压范围扩展到24V-48V、但在原始设计中、它是48V-60V。
我们能否修改设计以满足新规格? 如果是、您能否提供详细的更改列表? 感谢您的支持!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    要使用单端正向转换器生成240W 输出功率、需要减小输入电压范围;
    我希望您的真实输入范围为18V 至60V、甚至更像是18V 至75V。 因此、您的输入范围大约为
    1:3、可以是1:4。

    为了使 PMP9656达到您的输入范围、这不仅是一个小的变化、而且是一个全新的从头设计、
    需要一个具有新绕组比的新变压器、以满足最大 低输入电压下占空比小于65%。

    请查看 PMP6547或 PMP8861 -但仅为所需功率的一半、
    可以作为您自己设计的起点。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我的客户希望由 Webench 构建设计、  

    您能否评论所选的变压器和输出电感器是否适合该设计? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../PA0931NL.pdf

    e2e.ti.com/.../SER2918H_2D00_103KL--_7F62A48B664E_.pdf

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    这样的设计不能仅仅由 Webench 构建、需要电源设计经验。
    如前所述、适用于宽输入电压范围的240W ACF 将非常复杂。
    建议使用推挽式转换器或硬开关半桥。

    请参阅随附的 ACF 意图功率级分析、这可能有助于理解。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../ACF_5F00_SAM_5F00_PwrStg.pdf